Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Ten Trinity Square in Großbritannien Hotel, Wohnraum und denkmalgeschütztes Gebäude – allesamt mit SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel geschützt Danfoss Fire Safety A/S Der Ten Trinity Square ist in der Tat eines der Wahrzeichen Londons mit Blick auf die Themse am Tower Hill. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude der Klasse II, was bedeutet, dass es der Liste der Gebäude mit besonderer Architektur oder von historischem Interesse hinzugefügt wurde. Es wurde vor fast einem Jahrhundert vom berühmten Sir Edwin Cooper entworfen und war ursprünglich der Hauptsitz der Londoner Hafenverwaltung. Nachdem das Gebäude jahrzehntelang Zeuge historischer Momente war (Gastgeber der Generalversammlung der Vereinten Nationen), ist es in ein neues Zeitalter eingetreten und wurde zu einem modernen Hotel und einem luxuriösen privaten Wohngebiet entwickelt. Im Jahr 2012 diente das Gebäude als Kulisse für den berühmten James Bond-Film Skyfall. Beschreibung des Gebäudes Ten Trinity Square verfügt insgesamt über 100 Hotelzimmer, 41 private Residenzen, ein Spa, Restaurants, Bars und einen Club. Die Restaurierung des Gebäudes war ein sorgfältiger Prozess, bei dem es vor allem darum ging, die Details des ursprünglichen Gebäudes zu erhalten. Die Installation einer Feuerlöschanlage in dem Gebäude musste im Einklang mit den Grundsätzen der Denkmalpflege stehen. Danfoss ist sehr stolz darauf, dass er als Anbieter der Feuerlöschanlage für Ten Trinity Square ausgewählt wurde. Das gesamte Gebäude ist mit SEM-SAFE®-HochdruckWassernebel geschützt. www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file