SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Danfoss und Fireworks Fire Protection Ltd (der Geschäftspartner von Danfoss in Großbritannien) haben eng zusammengearbeitet, um das prestigeträchtige Projekt des Ten Trinity Square mit der richtigen Brandbekämpfungslösung für OH1-Gefahren auszustatten. Sie nutzt eine Nassanlage (12 Nassabschnittsventile), eine vorgesteuerte Anlage (2 vorgesteuerte Abschnittsventile) und eine Sprühflutanlage (2 Sprühflutventile). Die Technologie, die SEM-SAFE® zugrundeliegt, ist genial. Es nutzt Wasser, das für Menschen absolut sicher ist. Wasser wird unter hohem Druck durch Sprinkler oder Düsen freigesetzt, wodurch ein extrem feiner Nebel entsteht, der das Feuer abkühlt und ihm Sauerstoff entzieht. Das Wasser wird unverzüglich nur dort freigesetzt, wo der Brand festgestellt wurde, sodass ein bestmöglicher Brandschutz gewährleistet ist. Die Vorteile von SEM-SAFE® Das Gebäude wurde mit mehr als 3000 SEM-SAFE®-HochdruckWassernebel-Sprinkler oder -Düsen ausgestattet. Mit einem minimalen Wasserverbrauch hat sich SEM-SAFE® als optimale Lösung für die Brandbekämpfung im Trinity-Gebäude erwiesen. Bei einer Auslösung verursacht die Anlage keine Wasser schäden. Im Vergleich zu herkömmlichen Sprinkler-Feuerlösch technologien, bei denen aufgrund der großen Wassermenge die Schäden durch die Freisetzung des Wassers erheblich größer sein können, sind die nachträglichen Reinigungsarbeiten minimal. Mit SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel werden Ausfallzeiten erheblich reduziert. Das ästhetische Design der SEM-SAFE®-Hochdruck-WassernebelSprinkler fügt sich perfekt in den eleganten architektonischen Stil des Trinity-Gebäudes ein. Im Vergleich zu anderen Feuerlöschtechniken werden bei der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage sehr kleine Rohre verwendet. Dadurch war eine schnelle und flexible Installation möglich, die keinen Einfluss auf die bauliche Integrität des Gebäudes hatte. Dies war ein entscheidender Faktor für den historischen Erhalt des wunderschönen Trinity-Gebäudes. Darüber hinaus nimmt das SEM-SAFE®-Pumpenaggregat selbst nicht viel Platz in Anspruch, sodass wertvoller Platz für andere umsatzgenerierende Aktivitäten genutzt werden kann. Das Design der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Sprinkler fügt sich perfekt in die wunderschöne Innenausstattung des Ten Trinity Square ein. Eines der architektonischen Symbole von London ist vollständig mit SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel zur Brandbekämpfung von Danfoss Fire Safety geschützt. ® Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Dänemark Tel. +45 7488 7800 · E-Mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Danfoss Fire Safety A/S behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern solche Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass nachträgliche Änderungen der bereits vereinbarten Spezifikation erforderlich sind. Alle Marken in diesem sachlichen Bereich sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Das SEM-SAFE®-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss Fire Safety A/S. Das Danfoss-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright Danfoss Fire Safety A/S | 2019.06
Download PDF file