应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 丹麦 Alsion 大厦 使用高压细水雾的丹麦大型项目 Danfoss Fire Safety A/S Alsion 大厦于 2007 年 10 月 30 日完工,并由丹麦女王玛格丽 特二世主持开幕。Alsion 大厦的建造是为了在独特位置的独 特建筑物中营造一种独特的环境,以刺激当地和地区增长。因 此,他们选择了独特的消防系统:创新的 Danfoss SEM-SAFE® 高 压细水雾系统。 建筑描述 该建筑总面积 28,400 m2,共 10 座大楼。每个大楼为地上四层, 地下一层。 因此,SEM-SAFE® 高压细水雾系统根据本标准中的消防测试程 序进行了测试。执行这些测试是为了证明,与使用喷水灭火系 统进行的同等测试相比,自动化高压细水雾系统可以获得更 好的结果。 成功测试之后,SEM-SAFE® 高压细水雾系统已获得 DIFT(丹麦 消防安全技术研究院)认证,符合细水雾系统普通火险等级 1 的 prEN 14972 欧洲标准。 该建筑有三个不同的应用: 大学/教育 15,400 m2,音乐厅 1,795 m2,研究机构园区 5,900 m2。 消防测试标准 针对 Alsion 项目选择的系统必须符合欧洲标准草案 prEN 14972,该标准是由技术委员会 CEN/TC919“固定式消防系统” 编写的,该委员会的秘书长由 BSI 担任。 www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file