SEM-SAFE® 高压细水雾系统 为了为 Alsion 大厦提供保护,他们采用了 SEM-SAFE® 高压泵设 备。所使用的喷嘴类型为我们的 CEN 喷嘴,间隔为 5.5 米,高度 为 3 米,标称释放温度为 57°C。 丹麦咨询工程公司 Sloth Møller 的 Torben Sten Hansen 指出: “细水雾系统非常符合该项目的创新‘精神’”。相较传统喷水 灭火系统,选择细水雾系统的原因有很多。 安装的喷嘴数量总共为 2200 个: • 2,000 封闭式喷嘴(湿式系统)– 办公室,走廊,饭店,教室等 • 200 个开放式喷嘴(干式系统)– 中庭,音乐厅等 首先,此类系统的集成比喷水灭火系统更灵活。该系统的管道 尺寸更小,因此所需空间更小。更容易集成在管道中,而且也 不会那么显眼。实际的细水雾喷头尺寸也比传统喷水灭火系 统要小,安装在天花板上时不会那么显眼。换句话说,细水雾 消防系统更美观,因此成为很多建筑师的首选。 另一个强大理由是该解决方案非常经济。发生火情时,与启动 喷水灭火系统相比,用水量减少 10%。这就意味着可以节省大 量水。但更重要的是,可以限制火情导致的损害,这是水雾背 后的整体理念。 细水雾适合冷却玻璃。它就像某种“水幕”,能够在很大的玻璃 表面快速蔓延,对其进行冷却。” 我们的愿景是通过创建创新和独特的解决方案,在研究园区、 大学和文化之间建立紧密的联系。而高压细水雾就是这种愿 景 的 直 接 产 物 。它 是 一 种 具 有 创 新 性 和 高 效 性 的 建 筑 消 防 方法。 以出色的声学特性而闻名的 Alsion 音乐厅完全使用 SEMSAFE® 进行消防保护。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file