Storia di un caso | Sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® Soppressione incendi affidabile Nel data center islandese Verne Global Danfoss Fire Safety A/S Il data center alimentato al 100% da energia rinnovabile Verne Global gestisce un campus di data center all’avanguardia di 40 acri in Islanda. Collegata alla rete elettrica stabile e alimentata al 100% da energia rinnovabile, la struttura è il luogo ideale per le organizzazioni che eseguono applicazioni al computer con elevati requisiti energetici, ed è sede di alcuni fra i progetti di Intelligenza Artificiale più entusiasmanti e innovativi al mondo. È una destinazione conosciuta anche per le aziende impegnate a ridurre l’impronta di carbonio delle operazioni dei loro data center. Progettato per trarre vantaggio dal clima unico islandese Il clima temperato dell’Islanda permette alla Verne Global di raffreddare il suo data center con aria fresca 365 giorni l’anno. Ciò non soltanto annulla la necessità di unità di aria condizionata costose, risparmino che è possibile trasferire ai clienti, ma significa anche che le emissioni di carbonio sono ridotte al minimo. La struttura è stata progettata specificamente per aspirare e filtrare l’aria dall’esterno, prima di farla circolare nelle sale dati per far raffreddare le apparecchiature. La progettazione richiede un approccio innovativo alla sicurezza antincendio Assicurare che i data center lavorino sempre in maniera ottimale - con interruzioni minime - è fondamentale sia per Verne Global sia per i suoi numerosi clienti, il che rende la sicurezza antincendio una priorità assoluta. Tuttavia, la progettazione della struttura indica che gli approcci tradizionali alla soppressione antincendio - utilizzando sistemi a gas o sprinkler - non sono appropriati. Il gas si disperde troppo rapidamente nell’aria, mentre le bombole utilizzate in questi sistemi richiedono una considerevole quantità di spazio, il che è di primaria importanza negli ambienti dei data center. I sistemi a gas richiedono alti tempi e costi di ripristino a seguito scarica. Nel contempo gli sprinkler e i sistemi di nebulizzazione a bassa pressione potrebbero avere come conseguenza notevoli danni causati dall’acqua alle apparecchiature alloggiate all’interno dei data center. Protezione delle apparecchiature di alto valore con SEM-SAFE® Con la costruzione di una serie di pod ad altissima densità nel suo campus, ciascuno progettato su misura per l’alloggiamento di super computer e altre soluzioni tecnologiche di alto valore, Verne Global ha voluto installare un sistema di soppressione avanzato per proteggere questa preziosa attrezzatura non soltanto dal fuoco, ma anche dai danni causati dall’acqua. Dopo la valutazione di una serie di soluzioni disponibili in commercio, ha scelto di installare la soluzione antincendio water mist ad alta pressione SEM-SAFE® di Danfoss. www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file