SEM-SAFE® 高压细水雾系统 为了确保新洁净室的消防安全,最初建议扩建已经安装的喷 水灭火系统,此前该系统覆盖了办公室和前生产区域。然而分 析表明,传统的喷水灭火系统并非有利解决方案。 由于传统喷水灭火系统耗水量非常大,用水是一个很大的问 题。传统喷水灭火系统每分钟每平米的耗水量为 8 升,会对洁 净室内安装的昂贵设备产生极大的水损危害。更换昂贵的灵 敏设备大约需要 8 到 12 个月。这会造成长时间的业务中断。 经评估,我们的 SEM-SAFE® 高压细水雾系统是为 Danfoss Silicon Power 洁净室提供消防保护的完美解决方案。SEMSAFE® 系统每分钟用水量大约为 2 升,如果启动不会导致任 何水损危害。另外,有文件证明高压细水雾对电气设备无害, 这一点对于 Danfoss Silicon Power 的高科技洁净室来说非常 必要。 SEM-SAFE® 高压水雾系统与传统喷水灭火系统相比,使用的管 道非常小。因此可以实现设计灵活性,安装也更快速,与洁净 室内其他装置的集成也更简单。 认证 高压细水雾系统的设计经过消防顾问的审核和认可。设计基 础核心符合 VdS 标准要求。 Danfoss 是值得信赖的高品质制造商,成功通过多项严格测 试,获得 CEN、VdS 和 FM 认证。在选择 SEM-SAFE® 高压细水雾 系统的过程中,获得认证的 Danfoss 产品系列及各类参考案例 非常重要。 Danfoss Silicon Power 运营总监 Willibald Gabler 表示: 作为全球汽车行业的提供商,我们每年要为 1000 万台车提 供 相 应 的 产 品 。出 现 火 灾 时,如 果 使 用 传 统 喷 水 灭 火 系 统, 灭 火 用 水 会 对 非 常 精 密 、独 一 无 二 的 生 产 设 施 造 成 极 大 的 破 坏 。更 换 这 些 系 统 不 仅 耗 时,而 且 非 常 昂 贵 。必 须 全 天 候 排除误报警的情况。通过与 Danfoss 及其合作伙伴 Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH 紧密合作,我们对特殊 的洁净室需求做了彻底分析,最终确认 SEM-SAFE® 高压细水 雾系统能够满足需求。 洁净室上方的阁楼也采用了 SEM-SAFE® 高压水雾系统进行消 防保护。在此阁楼区域无法安装传统的喷水灭火系统。这是因 为传统喷水灭火系统所需的用水量使得该系统在启动时的重 量会非常大。 该区域的防火等级为 OH2。总共使用了 230 个 SEM-SAFE® 喷头。 Danfoss Silicon Power 洁净室内安装的 SEM-SAFE® 喷头。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file