SEM-SAFE® 高压细水雾系统 2008 年,签署了 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统安装协议。 该项目涵盖地铁线路、公共空间、电气设备室以及技术室等。 2009 年,成功通过了所有必要的消防测试,证明了 SEM-SAFE® 系统的可靠性。SEM-SAFE® 高压细水雾在控制火情方面效率非 常高,耗水量极低,且几乎没有任何水损危害。为了确保发生 火情时列车内人员的安全疏散,在站内每个打开门处都安装 了微型喷嘴。 启动时,将快速释放大量水,形成“水幕”,将烟气保留在列车 内部。它提供了对于高温、烟气和有毒气体的控制,因此可以 确保人员的安全疏散以及消防人员的轻松进入。该系统可防 止火情从列车出蔓延到站台,同时可降低温度,洗涤烟气。 SEM-SAFE® 的优势 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统的优势很多: • 测试结果极佳,证明该系统对电气设备无害 • 对人员 100% 无伤害 • 对周围设备的损害极低 • 水释放和处置过程非常简单 • 水释放快速且量大,灭火时间缩短 • 冷却过程均衡,烟气和有毒气体得到有效控制。 正因为 SEM-SAFE® 系统优势以及已证实的节省投资成本的 事实,所以 SEM-SAFE® 被选择作为上海地铁的最佳消防解决 方案。 到 2011 年底,上海地铁站共安装了大约 6000 个细水雾喷头和 40000 个微型细水雾喷头,另外还有 100 多台泵组单元。因为 当前线路的扩建以及新建线路的施工,地铁线的保护是一个 持续的过程。 项目现场安装的 SEM-SAFE® 泵设备。 微型喷嘴 疏散人群 SEM-SAFE® 微型喷嘴可形成水幕,有毒气 体浓度得到有效控制,同时进行冷却。 受 SEM-SAFE® 保护的地铁进站区 域。 受 SEM-SAFE® 保护的重 要运行设备。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file