应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 中国上海曙光医院 中国第一个使用 SEM-SAFE® 高压细水雾技术的陆上项目 Danfoss Fire Safety A/S 曙光医院有着悠久的历史,可以追溯到 1906 年,是中国一流 综合性医院之一。该医院分为两部分:东区和西区。东区位于 浦东新区的张江高科技园区。占地面积超过 83,000 m²,病床 720 张。 2004 年,这家医院采用了高压细水雾消防技术,并于 2005 年 4 月 23 日正式开业。 曙光医院是一家著名的现代化医院,是中国前 100 名国家级 医院之一。这家医院是上海市民用单位的 12 次获奖者,已被 指定为国家示范中医医院。该医院已完成 ISO9001 认证,是中 国获得 ISO90001 认证的首批中医医院。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file