SEM-SAFE® 高压细水雾系统 该医院安装了 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统。安装作业开始 于 2008 年 10 月,并从那时开始一直在持续进行,每次一座的 一个楼层。在安装作业时,要保护的区域清空了患者/居住者, 因为安装时间表与翻修作业时间表一致。 SEM-SAFE® 的优势 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统的优势很多: • 最大程度降低了系统启动时的水损危害。 • 安装更简单。 • 与传统喷水灭火系统相比,其外形更美观。 该系统包括 SEM-SAFE® 电子泵组设备,4,900 米管道(Ø12 mm、 护理中心业主表示: Ø22 mm 和 Ø 28 mm)以及 1300 个喷头。 “我之所以首选高压细水雾技术,是因为这家医院内拥有很多 昂贵设备;由于该技术具有诸多优点和可持续性,是具有历史 该客户让 Danfoss 的芬兰业务合作伙伴 Provacuum 在医院建 宝贵价值建筑的恰当选择。” 筑的一个空房间内安装一个测试喷头和显示设备。此房间为 滑动玻璃门,因此潜在客户、公司培训生、各个结构人员可以 “在最后确定系统的设计参数时,Provacuum 为我提供了咨 看到高压细水雾的实际运行。该房间安装了一个公共空间喷 询,在我们与不同机构打交道的过程中提供了很好的支持。” 头,由建筑内主泵设备通过一个单独的阀门和输水管线提供 动力。 认证机构 系统设计经过了 Alarm Control Alco Oy Ab 的认证,该公司 是 芬 兰 安 全 技 术 管 理 局 认 证 的 三 家 检 测 公 司 之 一 。然 后 由 Pirkanmaa 省消防部门对该设计进行了检测。最终的安装由 Alarm Control Alco Oy Ab 进行测试和检验。不需要防火测试标 准,因为之前系统组件已经过认证。 Pikonlinna 医院采用 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统提 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水 Pikonlinna 医院的 SEM- 供消防保护。 雾喷头。 SAFE® 安装示例。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file