应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 荷兰 Isala Clinics 采用高压细水雾消防系统提供保护的大型医院项目 Danfoss Fire Safety A/S 2008 年,一个建筑面积 104,000 m² 的大型创新型医院获批在 荷兰 Zwolle Dokter van Heesweg 的 Sophia 地区进行建造:Isala Clinics。2009 年,这个造价 2.1 亿欧元的庞大建筑开始施工,该 医院计划在 2013 年下半年开业,届时员工和首批患者将开始 使用这家医院。 建筑描述 新建 Isala Clinics 将成为荷兰最大的非大学医院之一。该综合建 筑在四栋大楼内包含了办公室、研究和治疗设施、护理病房、实 验室和其他功能区。 该综合建筑为有机建筑风格,拥有室内花园和绿色景观,因此 特别吸引人。 Danfoss 与 Danfoss 在荷兰的官方业务合作伙伴 Unica、客户以 及相关机构(包括顾问机构、消防部门以及检测和认证机构 R2B)之间紧密合作,共同确认了 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系 统所提供的优势。因为提供的所有测试和认证,最终决定安装 SEM-SAFE®。Isala 将成为荷兰第一家采用高压细水雾消防系统 的大型机构项目。 www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file