SEM-SAFE® 高压细水雾系统 在建筑翻修期间,柏林消防队检查了这座有 50 年历史的钢筋 混凝土结构是否得到了适当的消防保护。得出的结论是,必须 安装消防系统,以提高墙壁和地板的耐火能力,如吊顶、混凝 土地板等。 特 别 是 考 虑 到 实 验 室 正 在 进 行 研 究 项 目 的 较 高 价 值,业 主 清 楚 地 表 示,他 们 倾 向 于 选 择 能 够 将 火 灾 损 害 保 持 在 绝 对 最小值,同时能在火灾发生时限制水损危害的系统。出于这 一考虑,最终选择了 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾消防系 统。该系统的安装和调试是与 Danfoss 业务合作伙伴 Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH 协作完成的。 SEM-SAFE® 高压细水雾系统的优势 • 耗水量低。 • 发生火情时的水损危害极低,火情损害也很低,因此停工时 间减少。 • 较小的管道尺寸可实现清晰的建筑设计:易于弯曲、搬运、装 配和安装。 • 高科技系统和组件提供的可靠性:细水雾喷头特性和强大的 泵性能可提供所需压力,即使在顶层也不会出现压损或其他 问题。 该建筑具有 17 层,建筑面积 10,000 m²,防火等级为 OH2 (144 m²)。该建筑分为了 21 个区域(17 层和 4 个安装滑道)。采用的 泵为 4xPAH 80 系统,容量为 120 bar 时 448 升/分钟。泵组装置 水箱容积为 1,200 升,通过两个增压泵连接建筑最低标高处的 第二个水箱,其附加容量为 9,500 升。该系统还连接了柏林的 公共水供应管道,以及柏林消防部门运行的另外一个供水站。 该建筑安装了 1,250 个喷头,以及大约 6,000 米的管道。 独特紧凑的 Danfoss 泵的能 效最高可达 95%,脉冲极低, 因此降低了噪音。 SEM-SAFE® 细水雾喷头可融 合到建筑设计方案中。 该建筑中安装了 600 个吊顶 和夹层细水雾喷头,以及 650 个公共空间细水雾喷头。 Danfoss 的高压 VDHT 阀门 为不锈钢材料,具有很强的耐 腐蚀性和防尘性。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file