应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 荷兰 Equinix AM3 数据中心 SEM-SAFE® 为“通往欧洲的数字网关”保驾护航 Danfoss Fire Safety A/S 阿姆斯特丹 Equinix AM3 科学园是 Equinix 在阿姆斯特丹建造 的第三个数据中心,这家美国供应商是全球电信运营商中立 数据服务中心。该数据中心为全球的业务客户提供宝贵的数 据中心和服务支持。Equinix AM3 的施工始于 2011 年,完工于 2012 年第三季度。 他们选择了 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统为该数据中心 提供消防保护。该系统的第 1 期安装已经完成,并且没有对建 筑施工过程造成中断。因为该数据中心会逐步扩建,所以该系 统将很容易地覆盖更多区段。 建筑描述 Equinix AM3 面积很大,达到 107 x 58 x 24 米。该建筑内的所有 重要区域的层高均为地面以上 4.2 米。该建筑具有 250 个互 相连接的网络,用于客户的建筑面积为 6,400 m2 并且跨越了 2 个楼层。该建筑总共有 4 层,全部采用 SEM-SAFE® 高压细水雾 系统。 www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file