SEM-SAFE® 高压细水雾系统 该项目是 Danfoss、Kemp-Lauritzen(Danfoss 在丹麦的官方经销 商)以及咨询工程公司 DNU Rådgivergruppen 之间紧密合作的 结果。高压细水雾系统的优势已经得到广泛的确认。通过选择 SEM-SAFE® 高压细水雾系统满足了所有消防要求。 Rådgivergruppen DNU I/S 消防安全顾问 Kenneth Jaquet 和 Bertel Kjeldsen 表示: “通过在新建奥胡斯大学医院 (DNU) 安装高压细水雾系统,我 们选择了最佳的技术在发生火情时保护其建筑、装置和设备。 此技术还可以在建筑组件方面实现可观的成本节省。 选择的细水雾喷头为单一的 CEN 微型细水雾喷头和 VdS 钻孔 细水雾喷头。CEN 细水雾喷头的安装间距较大,为 5.5 米,其喷 射角度较大,并且具有专门设计的喷射模式。项目完成后,总 共将安装 30,000 个细水雾喷头。 高压细水雾具有优异的灭火性能,包括捕获烟尘颗粒、显著减 少辐射热和迅速将温度降低到可接受的水平。在火情得以高 效控制的同时,耗水量和水损危害也保持在了最低。由于火情 而启动系统时,清理更加快速,业务中断非常少,对患者护理 的影响也非常小。 SEM-SAFE® 的优势 SEM-SAFE® 高压细水雾系统与传统喷水灭火系统比较而言,其 优势有很多。最重要的是经济优势,SEM-SAFE® 是一个节省资 金的解决方案。对于 DNU,由于建筑结构和设计成本降低,使 用 SEM-SAFE® 可以节省 1100 万欧元。 该高压细水雾系统提供了非常高的建筑自由度,如能够将细 水雾喷头安装在走廊区域的模制件中,因此可以轻松去除天 花板,在上门服务期间轻松进入技术设备中。 在 DNU,该技术让规划者能够将服务走廊中广泛使用的自动 防火门更换为高压水雾幕帘,这是一种更可靠、操作更简单的 解决方案。该建筑还配备了高压软管卷桥,在发生火灾时可供 应急团队使用。高压软管卷桥是高压细水雾系统的集成部分, 因此无需用于传统软管卷桥的单独管网。 在技术装置空间有限的医院结构中,最佳选择是高压细水雾 使用尺寸更小的管道,因为它能提供终极灵活性。 SEM-SAFE® 细水雾系统的卓越冷却功能使其成为玻璃幕墙的 完美选择,因为它消除了与传统喷水灭火系统相关的热压开 裂风险。 为了防止传输任何高温空气,通常必须对通风口使用大量的 隔离材料。使用 SEM-SAFE® 时,则可以避免此项开销,实现大量 节省。 SEM-SAFE® 系统具有管道尺寸小和喷嘴数量少的特点,因此可 以节省大量安装时间和成本,而使用传统的喷水灭火系统不 可能实现这一点。 小管径管道使得该系统非常易于与医院内的其他装置进行集 成。这是适用于现代化医院的最佳解决方案,同样适用于现有 建筑的改装。 SEM-SAFE® 背后的创新允许使用水幕替代传统的防火门。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file