应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 伦敦肖尔迪奇 CitizenM 酒店 为客人提供物美价廉的豪华体验的创新型酒店 – 全部采用 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统 提供消防保护 Danfoss Fire Safety A/S 该酒店位于英国伦敦东部肖尔迪奇的绝佳位置,是一个由于时 尚和充满活力的文化活动而逐渐闻名的生机勃勃的地区。为了 适应该地区的变化,伦敦肖尔迪奇市民的宣传理念为“物美价 廉的奢华体验”。 这家酒店的原址是一个铁路高架桥。之前的钢结构对酒店的 结构产生了很大的影响。因此,CitizenM 根据之前高架桥的确 切比例进行了建造。大堂具有独特的阳台,能够俯瞰街对面建 筑上的城铁列车。 建筑描述 伦敦肖尔迪奇 CitizenM 酒店有 11 层。这个面积为 14,000 平方 米的多用途区域包括 216 个卧舱和 24 个熨衣/布草室,其基础 是一个混凝土层,这些卧舱本身构成了建筑物的主要结构。大 堂的建造是要给人一个非常开阔空间的印象,并且带有舒适 的休息区和酒吧,全部采用现代化的彩色时尚设计。所有这些 均采用 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file